结果:找到"LORA ASR sx1278 sx1276 远距离 无线",相关内容1000条
  • 翱捷的首颗SOC的国产LoRa芯片ASR6601有什么优势?
  • ASR对于长期以来SEMTECH的LORA领域打击非常大,而这个打击也同时意味着对用户有利,为什么这么说呢,因为ASR6601在LORA芯片国产化上发挥了极其重大的作用,在全球缺芯的情况下,ASR在LORA应用端保供、低成本方案下了非常大的功夫。ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 ASR LORA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-05-13 16:58:00
  • 翱捷ASR的LPWANSOC无线通信芯片ASR6601国内首颗
  • ASR6601SoC是国内首颗支持LoRa的LPWANSoC。ASR6601芯片中集成的超低功耗收发机,除了支持LoRa调制方式外,还可以支持FSK收发、MSK收发和BPSK发射等。在3.3V电源供电的情况下,通过高功率PA,最大可发射22dBM的输出功率。ASR6601与ASR650x系列有本质差异,ASR6501/02的MCU内核是CYPRESS,ASR5505MCU内核是STM8SL系列内核,ASR6601的内核采用ARMM4架。ASR6601SoC主要有Rum、LpRun、SLeep、LpSleep、Sleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、Standby几种工作模...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LPWAN LORA 线 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-27 17:40:00
  • 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
  • ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 传输 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
  • LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
  • LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA网络 低功耗传输芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-24 16:44:00
  • 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
  • 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 功放IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
  • 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
  • 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 线 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
  • Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
  • 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech lora sx1276 sx1278 线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
  • 远距离无线传输新方案ASR6505
  • 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
  • 关于LoRa常见问题的解答汇总
  • 前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。问:LorawAN数据速率是多少?答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 线 射频 sx1278 sx1276 ASR 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:54:00
  • LoRa扩频技术RF芯片-SX1276/1278
  • 前言:sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有功耗低、容量大、传输距离远、抗干扰能力强的优点,下面对SX1276的使用进行总结,主要是驱动层面上的整理和总结。基本工作参数移植之前,我们需要对芯片有一个整体的概念,对参数和工作模式要有一定的解,下面的表格为几款不同的RF模块的基本参数的比较。SI4432SI4463SX1276输出功率<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)波特率<=256Kbps<=1Mbps<=300Kbps接收灵敏度<=-121dbm<=...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SX1276SX1278 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-11-08 10:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: